欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

齿轮只断了一个齿能否转动?

  • 2022.12.14 11:50:23
  • 米思米
  • 2630
点击收听全文语音朗读

关于这个问题我们先用齿轮啮合的视图来展示一下,看如果其中一个齿轮断掉一个齿后,对传动是否有影响。

齿轮只断了一个齿能否转动?

是一对正常啮合的齿轮,从上图我们可以看到,同时参与扭矩传递的齿轮并不只有一个齿,至少是大于一个齿的。所以针对这个问题,我们可以做一个肯定的回答,那就是即使是断了一个齿,齿轮依然可以暂时传递扭矩。

我们再来看一张图,这个时候齿轮已经断了一个齿了。

齿轮只断了一个齿能否转动?

这个时候,齿轮虽然已经断了一个齿,但是断的不是那么“干净”,在齿根部还有一些残余部分,这个时候断的齿依然是参与扭矩传动的,只是局部参与而已,同时与它相连的齿会承受更大的扭矩,如果这个扭矩在齿压的可承受范围内,那齿轮的传动依然是有效的,但是其使用寿命肯定会大大的减小了。

这就像两个人去抬水,突然有个人说他腰痛抬不了了,如果你们还想喝水,那另一个人就得自己一个人把谁挑回去,如果只是挑一担水,估计问题不大,如果是不停的挑,那这个人估计也会扛不住,然后就毁了。

直到出现下列情况的时候。

断掉的齿牙出现根部式崩裂,与之相连的齿牙也断裂到与啮合齿轮的齿顶圆没有了交集,这个时候,齿轮的传动正式失效,彻底不能传递扭矩。

当齿轮用到这个份上的时候,基本上两个相互啮合的齿轮都会废掉,也就是说,如果你要更换的话,你就得更换一对齿轮了。

所以从成本的角度来考虑,如果一旦发现有齿轮出现崩齿情况,要果断的换掉这个齿轮,这样是成本最小化的操作,否则如果你将就使用的话,那换来的将是更大的成本付出。

同时不稳定的扭矩传递,还会带来以下影响:

1、不断的冲击会影响齿轮轴的使用精度和寿命,例如剪切平键,破坏键槽等等;

2、不断的冲击会影响齿轮里轴承的使用寿命和稳定性;

3、不稳定的扭矩传输会对整个设备的运行带来不可靠因素,影响设备的正常运行;

综上所述,将问题解决于萌芽状态是最好的,最省的一种维护方式,千万不要抱有侥幸心理。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities